PowerTag Energy F160
简介
PowerTag Energy F160 适用于 3P 和 3P+N 电网的塑壳断路器和隔离开关(ComPacT NSXm 和 ComPact INS)。
PowerTag Energy F160 藉由用于电流测量的导线,安装在断路器上方或下方。。
得益于 Flex 设计,PowerTag Energy F160 能够直接安装在电源线上。必须使用所推荐的带控制线端子的 EverLink 连接器(LV426970 用于 3P,LV426971 用于 4P)对电压源进行接线。
必须将 PowerTag Energy F160 与集中器或网关关联。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:MFR85580 PowerTag F160 3P/3P+N - 说明书
描述
状态 LED
可用的数据
如要获取可用数据列表,请参阅相关的网关或 Panel Server 用户指南。可用的数据取决于网关。
调试
使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或配电盘服务器的嵌入式网页(如有),来调试 PowerTag Energy F160。
对于自动配对,必须为 PowerTag Energy F160 通电,且状态 LED 必须为橙色灯快闪。
如果 LED 呈红灯快闪(通讯状态丢失),请关闭电源然后再打开,以复位 PowerTag Energy F160。如果 PowerTag Energy F160 未在两分钟内完成配对,则它会返回到通讯丢失状态。
如果 LED 呈绿灯闪烁,则 PowerTag Energy F160 已与网关配对。与新网关配对前,请取消其配对。