DOCA0185ZH-01

隔离开关

简介

隔离开关是一种可用于使断路器在正常工作状态下分合闸的控制设备。隔离开关可接通或分断额定电流。在过载或短路情况下,必须根据安装标准,用上游的设备来保护隔离开关。

隔离开关使用类别

根据额定工作电流以及机械耐用性(A 即频繁使用,B 即不频繁使用),标准 IEC/EN 60947-3 定义了如下表所示的使用类别。ComPacT NSXm NA 隔离开关符合 AC-21A 或 AC-22A 的使用类别(160 A 以内)或 AC-23A(100 A 以内)的使用类别。

使用类别

不频繁使用

频繁使用

特性

AC-21B

AC-21A

阻性负载的通断,包括轻度过载 (cos φ = 0.95)

AC-22B

AC-22A

阻性和感性混合负载的通断,包括轻度过载 (cos φ = 0.65)

AC-23B

AC-23A

电机负载或其他高感性负载的通断(cos φ = 0.45 或 0.35)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.