DOCA0185ZH-01

故障排除

简介

下表介绍了故障排除操作,其中包含要针对可能的故障原因开展的检查或修理。这些操作分为以下事件:

  • 反复脱扣

  • 断路器不合闸

反复脱扣

指示

可能原因

检查或修理

SD

MX 欠压脱扣线圈的供电电压过低,或者可能受到明显振动

检查电源供电的脱扣线圈(例如为电机供电的高功率额定电源可能不稳定)。如果是这种情况,将脱扣线圈连接到干净或稳定的电源上。

无意中将电压供给 MX 分励脱扣线圈。

检查脱扣线圈是否按照安装图正确连接。

SD

工作温度太高。

检查开关柜通风和室温。

SDV

接地漏电保护设置不当。

检查中性线漏电电流的值。

根据结果:

  • 隔离中性线漏电电流过高的设备。

  • 或者增大接地漏电保护设置,但要遵循安全原则。

设备上的瞬时接地故障。

检查故障是否发生在设备器件调试期间。

根据结果:

  • 修复导致引起的设备。

  • 隔离中性线漏电电流过高的设备。

  • 或者增大接地漏电保护设置,但要遵循安全原则。

断路器不合闸

指示

可能原因

检查或修理

SD

MX 分励脱扣线圈加电。

MN 欠压脱扣线圈没有加电。

检查脱扣线圈是否按照安装图正确连接。
OF 断路器互锁 检查两个断路器的安装和互锁图(机械和电气)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.