DOCA0185ZH-01

特点概述

特点概述

ComPacT NSXm 设备具有以下特点:

  • 断路器额定为 16 到 160 A

  • 可用结构:3 和 4 极

  • 符合标准 IEC/EN 60947-2(断路器和接地漏电断路器)和 IEC/EN 60947-3(隔离开关)

  • 分断能力:16、25、36、50、70 kA(415 Vac 下)

  • 接地漏电断路器的电压高达 440 Vac(符合 IEC/EN 60947-2

  • 断路器(符合 IEC/EN 60947-2)和隔离开关(符合 IEC/EN 60947-3)的电压高达 690 Vac

  • 可现场安装的电气附件

  • 选配端接装置

  • 选配操作机构

  • 选配电压线圈

  • 选配辅助触点

  • 选配绝缘附件

  • 选配锁定附件

隔离性能

断路器具有正触点指示,适用于 IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60947-3 标准所要求的隔离。

设备标识牌上的以下标记表示设备能够隔离:

断路器
隔离开关

为了确认隔离能力,IEC/EN60947-23 标准要求执行相应的耐冲击测试。

根据安装原则,断路器可以锁定在 O (OFF) 位置,以便在断电情况下开展工作。只有在处于分闸状态时,断路器才能锁定在 O (OFF) 位置。

注: 将断路器锁定在 O (OFF) 位置足以保证可靠的隔离。

锁定装置的选择取决于执行器类型:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.