关于文档
文档范围
Easy Harmony ET5 是工业或工厂自动化系统中使用的 HMI (Human Machine Interface) 设备,本文档介绍它的规格、安装、操作和维护。
本文档适用于设计系统或安装和维护组件的用户。
有效性说明
本文件适用于 Easy Harmony ET5。
本文档中描述的产品特性旨在与上提供的特性相匹配 www.se.com。作为我们持续改进的企业战略的一部分,我们可能随着时间的推移修改内容以提高清晰度和准确性。如果您发现本文档中的特性与 www.se.com 上的特性存在差异,可考虑 www.se.com 以包含最新信息。
关于产品的资讯
本产品的设计、开发和制造适用于工业或工厂自动化系统。
-
本产品不适用于飞机控制装置、医疗生命支持设备、中央主干数据传输 (通讯) 装置或核电控制装置,因为这些设备本身对安全性和可靠性的要求极高。
-
将产品用于运输车辆 (火车、汽车和轮船)、灾难和犯罪预防装置、安全设备或与生命支持系统无关的医疗装置时,应使用冗余和/或故障安全系统设计以确保可靠性和安全性。
如果不依照制造商规定的方式使用设备,设备所提供的保护可能会削弱。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
爆炸危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。
请在本产品外部设计一个安全电路,这样即使外部电源或本产品出现故障或失灵,整个系统也能安全运行。
-
用于中断或防止设备运行的联锁和其他电路 (如紧急停止装置、保护电路和反作用电路),以及定位机制等防止机器损坏的电路,应在产品外部安装。
-
当检测到看门狗定时器错误等异常时,产品将停止运行。如果输入/输出控制区域发生无法监控的错误,则可能会导致意外的输入/输出行为。因此,配置外部故障安全电路或机制非常重要。
-
输出单元中的继电器或晶体管出现问题可能会导致输出保持 ON 或 OFF 状态。为可能导致严重事故的输出信号安装外部监控电路。
设计电路,以便在启动前向连接到本产品的外部设备或负载控制电源供电。
电源重启时,请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快,则可能造成操作不正常。
请勿在触摸屏上创建任何可能导致人身伤害、财产损失或危及设备安全的开关。设计系统,以便重要操作的控制由本产品以外的设备或独立的硬件开关进行管理。
如果屏幕无法正常读取 (例如,背光灯已坏的情况),就可能造成功能识别困难,甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能 (例如,燃料用完),必须通过本产品以外的设备提供。
警告 |
|---|
|
失控
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
有关更多信息,请参阅 NEMA ICS 1.1 (最新版本)、"Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" 和 NEMA ICS 7.1 (最新版本)、"Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" 或适用于您所在地区的同等版本。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
下面列出了 LCD 面板的特性,请不要将其视为不正常现象:
-
LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象,或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。
-
LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑,颜色显示可能看起来有些改变。
-
遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时,LCD 屏幕可能会部分变白。一旦震动条件消失,屏幕变白问题即被解决。
-
长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。
-
当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时,面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化,应经常为面板通风。 欲了解更多信息,请联系客户支持。
www.se.com/support
警告 |
|---|
|
严重的眼睛和皮肤伤害
LCD 面板中的液体包含刺激物:
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
缩短面板使用寿命
定期改变屏幕图像,不要长时间显示同一个图像。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
一般网络安全说明
近年来,随着联网机器和生产设备的数量日益增多,发生非法访问、数据泄露和运营中断等网络威胁的几率也相应增加。因此,您必须考虑众多可能的网络安全措施,以帮助保护资产和系统免于此类威胁。
为了有助于保持和保护 Schneider Electric 产品的安全,强烈建议您采取 Cybersecurity Best Practices 文档中所述的网络安全最佳做法。
Schneider Electric 还提供其他信息和帮助:
-
订阅 Schneider Electric 安全资讯。
-
访问 Cybersecurity Support Portal 网页,以:
-
查看安全通知。
-
报告漏洞和事件。
-
-
访问 Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture 网页,以:
-
了解网络安全态势。
-
在网络安全学院中了更详细地了解网络安全。
-
深入了解 Schneider Electric 的网络安全服务。
-
产品相关的网络安全信息
请参阅 网络安全。
环境数据
有关产品合规性和环境信息,请参阅 Schneider Electric Environmental Data Program。
文档的可用语言
文档提供以下语言版本:
相关的文件
|
文件名称 |
参考编号 |
|---|---|
|
Cybersecurity Best Practices |
请参阅 一般网络安全说明。 |
|
HMI/IPC 网络安全指南 |
您可以下载与该产品相关的手册,诸如软件手册,位于 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download)。
有关非包容性或非敏感术语的信息
作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。
商标
Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家 (地区) 的注册商标。
QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。
本手册中使用的产品名称可能是其各自拥有者的注册商标。
危险
危险
警告