EIO0000005639.01

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

如果发现任何损坏或丢失,请立即联系客户支持。

警告
意外的设备操作
切勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. Easy Harmony ET5 x 1

  2. 安装垫圈 (已装配在产品上) x 1

  3. 直流电源连接器 x 1

  4. 安装扣件

    • 4 件 (用于 7 英寸宽屏型号)
    • 6 件 (用于 10 英寸宽屏型号)
  5. 说明书 x 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?