串行接口
连接串行接口时的注意事项
该串口为非隔离式接口。SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部是分开的。
危险 |
|---|
|
电击和火灾
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
通信失败
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
RS-422/485 (COM)
D-Sub 9 针凸型接头
|
插脚号 |
RS-422/RS-485 |
||
|---|---|---|---|
|
信号名称 |
方向 |
含义 |
|
|
1 |
RDA |
输入 |
接收数据 A (+) |
|
2 |
RDB |
输入 |
接收数据 B (-) |
|
3 |
SDA |
输出 |
发送数据 A (+) |
|
4 |
NC |
– |
无连接 |
|
5 |
SG |
– |
信号接地 |
|
6 |
NC |
– |
无连接 |
|
7 |
SDB |
输出 |
发送数据 B (-) |
|
8 |
NC |
– |
无连接 |
|
9 |
NC |
– |
无连接 |
|
外壳 |
FG |
– |
机壳接地 |
推荐的带紧固螺钉为#4-40 (UNC)。
危险
小心