EIO0000005639.01

电源注意事项

危险
短路、火灾或意外的设备操作
  • 先将本产品安装并固定到安装面板或机柜中,然后再连接电源和通讯线路。
  • 将电源线牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 避免对电源线过度用力。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

  • 本产品的电源线不应与主电路线(高电压,大电流)电源线、输入输出信号线靠近或捆扎在一起,且各个系统应相互分开。如果电源线的连接不能采用单独的系统,输入/输出线请使用屏蔽电缆。

  • 建议为本产品配备独立的直流电源。(直流电源应靠近产品,双绞线应尽可能短)。

  • 为提高抗噪能力,请在电源线上安装铁氧磁芯。

电源连接

  • 使用直流电时,请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。

  • 如果电压变化超出规定的范围,请连接稳压电源。

    1. 稳压电源

    2. 双绞线

    3. 本产品

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?