EIO0000005639.01

集成到终端使用产品的注意事项

本产品适合在机柜的平面上使用。前面板等级为 IP65 机柜。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

  • 此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

  • 本产品不适合在户外使用。

  • 安装和操作本产品时使其前面板朝外。

注: 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?