EIO0000005639.01

工作环境

  • 室温是否在允许范围内?请参阅 环境规格

  • 空气湿度是否在指定范围内?请参阅 环境规格

  • 操作空气中是否含有腐蚀气体?

当本产品在面板内部时, 环境指面板的内部。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?