EIO0000005639.01

危险物质

本产品的设计致力于符合以下环境法规,即使它可能没有完全符合:

  • RoHS,指令 2011/65/EU和2015/863/EU

  • RoHS 中国,标准 GB/T 26572

  • REACH 法规 EC 1907/2006

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?