EIO0000005639.01

设备寿命终结 (WEEE)

本产品包含电子板,必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理 (指令 2012/19/EU)。

产品中安装的电池或电池组所含重金属的重量百分比不超过欧洲电池法规 2023/1542 规定的阈值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?