EIO0000005639.01

如何连接 DC 电源线

直流电源连接器

+ 24 Vdc
- 0 Vdc
FG 机壳接地 (将 FG 端子正确连接到接地端。)

连接步骤

  1. 请确认电源线没有连接到电源上。
  2. 检查额定电压。
  3. 剥去电源线的外皮,绕卷电线端头。
  4. 将每线电源线插入到对应的孔内。拧紧 DC 电源接口的螺丝以将导线固定到位。
    注:
    • 需要 0.56 N•m (5 lb-in) 的力矩。

    • 请勿焊接电缆连接线。

    1. 直流电源连接器

    2. 平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5 mm)

  5. 插入全部三条电源线后,将 DC 电源接头插回本产品。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?