990-6392E-004

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en til Easy UPS 3M Advanced

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
UPS-klassifikation Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd
100 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX400H mic2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

NSX160H TM160D (C16H6TM160)

160

160

1250 (fast)

150 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX250H TM250 (C25H3TM250)

250

250

5-10

200 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

630

1

1,5-10

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

250 kW

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

400

1

1,5-10

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?