990-6392D-004

Tilslut signalkablerne til Easy UPS 3M

BEMÆRK: Signalkablerne skal føres adskilt fra strømkablerne.

Anbefalet signalkabelstørrelse er 0,8 mm2.

  1. Fjern plastikdækslet på vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB for at få adgang til meldekontakterne.

    Meldekontakter i MBB

  2. Tilslut signalkablerne (medfølger ikke) fra de tre meldekontakter i MBB til UPS'erne.
  3. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningerne:
  4. Luk den indre dør, og fastgør den med skruerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?