990-6392E-004

Oversigt over Easy UPS 3S-system med parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangslastadskiller til den statiske switch
UOB Enhedsudgangslastadskiller
MBB Vedligeholdelsesbypasslastadskiller i UPS
SIB Systemisoleringslastadskiller
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypasslastadskiller
BEMÆRK: I parallelsystemer med en ekstern vedligeholdelsesbypasslastadskiller (Ekst. MBB) skal vedligeholdelsesbypasslastadskillerne (MBB) i UPS-enhederne aflåses i åben position.

Easy UPS 3S-system med en forsyningskilde

Easy UPS 3S-system med to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?