Poner en marcha y agregar un SAI a un sistema en paralelo en funcionamiento
Use este procedimiento para poner en marcha un SAI y agregarlo a un sistema en paralelo en funcionamiento.
- En el nuevo SAI, compruebe lo siguiente:
- Todos los disyuntores del SAI (de entrada de unidad o UIB, de entrada del conmutador estático o SSIB, y de salida de unidad o UOB) están en la posición OFF (abiertos).
- Los disyuntores de batería (BB) están en la posición OFF (abiertos).
- Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) del SAI
en la posición ON (cerrado). Compruebe que el estado del cuadro
sinóptico del PFC es normal. A continuación, coloque el
disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) del SAI en
la posición ON (cerrado), compruebe que el LED de derivación
esté apagado y coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB)
del SAI en la posición ON (cerrado).
Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el SAI se agrega al sistema en paralelo en funcionamiento.
Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:
NOTA: Si autostart está desactivado, el inversor y la derivación no se reinician de manera automática. En la pantalla de inicio, seleccione. - Coloque el disyuntor o los disyuntores de batería del SAI (BB) en la posición ON (cerrados).
- Verifique que la carga esté correctamente distribuida entre las unidades SAI en paralelo.