990-6139E-019

병렬 시스템 내 병렬 케이블 연결

  1. 병렬 시스템의 모든 UPS 간에 병렬 케이블(옵션)을 연결합니다.
    주의: 병렬 포트의 위치는 통신 인터페이스에서 확인하십시오.
  2. CAN_R 설정을 확인합니다(CAN_R의 위치는 통신 인터페이스에서 확인).
    • 4개 이하의 병렬 UPS를 갖춘 병렬 시스템의 경우 모든 UPS의 CAN_R이 반드시 켜짐 위치에 있어야 합니다.
    • 5개 이상의 병렬 UPS를 갖춘 병렬 시스템의 경우 모든 UPS의 CAN_R이 반드시 꺼짐 위치에 있어야 합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.