990-6139E-019

120-160kVA 400V/60-80kVA 208V UPS의 신호 선 배선

  1. 왼쪽에 있는 2개의 커버를 제거합니다.
  2. 신호 선을 하단을 통해 정렬하여 통신 인터페이스로 배선합니다. 케이블을 케이블 릴리프에 고정합니다.
  3. 커버를 왼쪽에 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.