990-6139E-019

두 UPS 시스템 간 동기화 케이블 연결(옵션)

최대 구성은 4개의 UPS로 구성된 2개의 병렬 시스템입니다.
  1. 아래 개념에 따라 UPS 시스템 간에 옵션 동기화 케이블을 연결합니다.

    두 개의 단일 UPS를 위한 동기화 케이블 연결

    두 개의 병렬 시스템을 위한 동기화 케이블 연결

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.