990-6139E-019

UPS 중량 및 크기

UPS 중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
120kVA 400V/60kVA 208V 193 1300 500 850
160kVA 400V/80kVA 208V 227 1300 500 850
200kVA 400V/100kVA 208V 304 1300 600 850
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.