990-5998K-019

IP 키트 옵션 사용 시 UPS의 IP 용량

  • IP22 정격: IPX2 키트를 사용하여 설치된 UPS

  • IP30 정격: IP30 키트를 사용하여 설치된 UPS

  • IP32 정격: IP30 키트 및 IPX2 키트를 사용하여 설치된 UPS

  • IP40 정격: IP40 키트를 사용하여 설치된 UPS

  • IP42 정격: IP40 키트 및 IPX2 키트를 사용하여 설치된 UPS

IP 키트 개요는 하드웨어 옵션를 참조하십시오.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.