990-5998K-025

Klasa IP zasilacza UPS z opcjonalnymi zestawami IP

  • Stopień ochrony IP22: Zasilacz UPS zainstalowany z zestawem IPX2

  • Stopień ochrony IP30: Zasilacz UPS zainstalowany z zestawem IP30

  • Stopień ochrony IP32: Zasilacz UPS zainstalowany z zestawem IP30 i IPX2

  • Stopień ochrony IP40: Zasilacz UPS zainstalowany z zestawem IP40

  • Stopień ochrony IP42: Zasilacz UPS zainstalowany z zestawem IP40 i IPX2

Omówienie zestawów IP można znaleźć w sekcji Opcje sprzętowe.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.