990-5998K-019

시스템 개요

  1. 사용자 인터페이스

  2. 디스플레이 인터페이스

  3. 상태 LED

사용자 인터페이스

상태 LED

LED 상태 설명
경보 계속 빨간색으로 표시 위험 경보
빨간색으로 깜박임 경고 경보
꺼짐 경보 조건 없음
바이패스 계속 노란색으로 표시 부하가 바이패스 전원을 통해 공급됨
노란색으로 깜박임 바이패스 전원에 경보 조건이 있음
꺼짐 부하가 바이패스 전원을 통해 공급되지 않음
배터리 계속 노란색으로 표시 부하가 배터리 전원을 통해 공급됨
노란색으로 깜박임 배터리 전원을 사용할 수 없음
꺼짐 부하가 배터리 전원을 통해 공급되지 않음
인버터 계속 녹색으로 표시 인버터 켜짐
꺼짐 인버터 꺼짐

차단기 및 스위치 위치

60~100kVA 400V/50kVA 208V UPS(외부 배터리용)

 

120~160kVA 400V/60~80kVA 208V UPS(외부 배터리용)

200kVA 400V/100kVA 208V UPS(외부 배터리용)

60kVA 400V UPS 전면(내부 배터리용)

80kVA 400V UPS 전면(내부 배터리용)

단일 UPS 개요

UIB UPS 입력 스위치
SSIB 스태틱 스위치 입력 스위치
UOB UPS 출력 스위치
MBB 유지보수 바이패스 스위치

공통 배터리 뱅크가 있는 1+1 리던던트 병렬 시스템 개요

MIB 주 전원 입력 차단기
BIB 바이패스 입력 차단기
UIB UPS 입력 스위치
SSIB 스태틱 스위치 입력 스위치
UOB UPS 출력 스위치
외부 UOB 외부 장치 출력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 스위치
외부 MBB 외부 유지보수 바이패스 차단기
BB1 배터리 차단기 1
BB2 배터리 차단기 2
주의: 내부 배터리가 있는 시스템에서는 공통 배터리 뱅크를 지원하지 않습니다.

병렬 시스템 개요

MIB 주 전원 입력 차단기
BIB 바이패스 입력 차단기
UIB UPS 입력 스위치
SSIB 스태틱 스위치 입력 스위치
UOB UPS 출력 스위치
외부 UOB 외부 장치 출력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 스위치
외부 MBB 외부 유지보수 바이패스 차단기
SIB 시스템 격리 차단기
BB 배터리 차단기
주의: 외부 유지보수 바이패스 차단기/스위치 외부 MBB가 포함된 병렬 시스템에서 유지보수 바이패스 차단기 MBB에는 반드시 열린(꺼짐) 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다.

외부 배터리용 UPS

내부 배터리용 UPS

바이패스 경로의 임피던스는 병렬 UPS 시스템에서 제어해야 합니다. 바이패스 모드로 작동할 때 병렬 부하 공유는 케이블, 개폐 장치, 스태틱 스위치, 케이블형 배열로 구성된 바이패스 경로의 총 임피던스에 따라 결정됩니다.

주의 사항
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스 작동에서 정확한 부하 공유가 이루어지도록 하려면 다음 권장 사항이 적용되어야 합니다.
  • 모든 UPS의 바이패스 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 모든 UPS의 출력 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 단일 주 전원 시스템에 있는 모든 UPS의 입력 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 케이블형 배열 권장 사항을 따라야 합니다.
  • 바이패스/입력 및 출력 개폐 장치에서 부스바 레이아웃의 리액턴스는 모든 UPS에 대해 동일해야 합니다.
위의 권장 사항을 따르지 않으면 개별 UPS의 바이패스와 과부하에서 불균등한 부하 공유가 발생할 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.