990-5998K-004

IP-kapacitet for UPS med valgfri IP-sæt

  • IP22-klassificering: UPS installeret med IPX2-sæt

  • IP30-klassificering: UPS installeret med IP30-sæt

  • IP32-klassificering: UPS installeret med IP30- og IPX2-sæt

  • IP40-klassificering: UPS installeret med IP40-sæt

  • IP42-klassificering: UPS installeret med IP40- og IPX2-sæt

Se Hardwaretilbehør for en oversigt over IP-sæt.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.