990-5998K-017

Capacità IP per UPS con kit IP opzionali

  • Classificazione IP22: UPS installato con kit IPX2

  • Classificazione IP30: UPS installato con kit IP30

  • Classificazione IP32: UPS installato con kit IP30 e kit IPX2

  • Classificazione IP40: UPS installato con kit IP40

  • Classificazione IP42: UPS installato con kit IP40 e kit IPX2

Vedere Opzioni hardware per una panoramica dei kit IP.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.