990-5998K-004

Systemoversigt

  1. Brugergrænseflade

  2. Displaygrænseflade

  3. LED-statusindikatorer

Brugergrænseflade

LED-statusindikatorer

LED Tilstand Beskrivelse
ALARM (ALARM) Lyser rødt Kritisk alarm
Blinker rødt Advarselsalarm
Slukket Ingen alarmtilstand
BYPASS (BYPASS) Lyser gult Lasten forsynes af bypasskilden
Blinker gult Der er en alarmtilstand på bypasskilden
Slukket Lasten forsynes ikke af bypasskilden
BATTERY (BATTERI) Lyser gult Lasten forsynes af batterikilden
Blinker gult Batterikilden er ikke tilgængelig
Slukket Lasten forsynes ikke af batterikilden
INVERTER (VEKSELRETTER) Lyser grønt Vekselretter tændt
Slukket Vekselretter slukket

Placering af afbrydere og kontakter

60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS til eksterne batterier

 

120-160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V UPS til eksterne batterier

200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS til eksterne batterier

60 kVA 400 V UPS til interne batterier set forfra

80 kVA 400 V UPS til interne batterier set forfra

Oversigt over et system med en enkelt UPS

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder

Oversigt over 1+1 redundant parallelsystem med delt batteribank

MIB Hovedforsyningsafbryder
BIB Bypassforsyningsafbryder
UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
Ekst. UOB Ekstern enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
BB1 Batteriafbryder 1
BB2 Batteriafbryder 2
BEMÆRK: Delte batteribanker understøttes ikke i systemer med interne batterier.

Oversigt over parallelsystem

MIB Hovedforsyningsafbryder
BIB Bypassforsyningsafbryder
UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
Ekst. UOB Ekstern enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
BB Batteriafbryder
BEMÆRK: I parallelsystemer med en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (Ext. MBB) skal vedligeholdelsesbypassafbryderne/kontakter (MBB) aflåses i åben (slukket) position.

UPS'er til eksterne batterier

UPS'er til interne batterier

Bypass-stiernes impedans skal kontrolleres i et parallelt UPS-system. Ved bypassdrift bestemmes den parallelle lastfordeling af impedansen for den samlede bypass-sti, der omfatter kabler, afbrydertavle, statisk switch og kabelformation.

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Du sikrer korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem ved at følge nedenstående anbefalinger:
  • Bypass-kablerne skal have samme længde for alle UPS'er.
  • Udgangskablerne skal have samme længde for alle UPS'er.
  • Indgangskablerne skal have samme længde for alle UPS'er i et system med en forsyningskilde.
  • Anbefalingerne for kabelformation skal følges.
  • Reaktansen for busbarudformningen i bypass-/indgangs- og udgangsafbrydertavlen skal være den samme for alle UPS-enheder.
Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, kan det resultere i ujævn lastfordeling i bypass og overbelastning af de enkelte UPS'er.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.