990-5998K-017

Panoramica del sistema

  1. Interfaccia utente

  2. Interfaccia del display

  3. LED di stato

Interfaccia utente

LED di stato

LED Stato Descrizione
ALLARME Rosso fisso Allarme critico
Rosso lampeggiante Allarme di avviso
Spento Nessuna condizione di allarme
BYPASS Giallo fisso Il carico è alimentato dalla sorgente di bypass
Giallo lampeggiante Condizione di allarme nella sorgente di bypass
Spento Il carico non è alimentato dalla sorgente di bypass
BATTERIA Giallo fisso Il carico è alimentato dalla fonte della batteria
Giallo lampeggiante La fonte della batteria non è disponibile
Spento Il carico non è alimentato dalla fonte della batteria
INVERTER Verde fisso Inverter acceso
Spento Inverter non attivo

Posizione di sezionatori e commutatori

UPS per batterie esterne da 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

 

UPS per batterie esterne da 120-160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V

UPS per batterie esterne da 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

Vista anteriore dell'UPS da 60 kVA 400 V per batterie interne

Vista anteriore dell'UPS da 80 kVA 400 V per batterie interne

Panoramica di un UPS singolo

UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore uscita unità
MBB Sezionatore bypass di manutenzione

Panoramica di sistema in parallelo ridondante 1+1 con parco batterie comune

MIB Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BIB Interruttore d'ingresso rete di bypass
UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore uscita unità
Ext. UOB Sezionatore di uscita unità esterno
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
Ext. MBB Interruttore bypass di manutenzione esterno
BB1 Interruttore delle batterie 1
BB2 Interruttore delle batterie 2
NOTA: I parchi batterie comuni non sono supportati nei sistemi con batterie interne.

Panoramica del sistema in parallelo

MIB Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BIB Interruttore d'ingresso rete di bypass
UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore uscita unità
Ext. UOB Interruttore di uscita unità esterno
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
Ext. MBB Interruttore bypass di manutenzione esterno
SIB Interruttore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie
NOTA: Nei sistemi in parallelo con bypass di manutenzione esterno MBB, i bypass di manutenzione esterni/commutatori MBB devono essere bloccati in posizione aperta (OFF).

UPS per batterie esterne

UPS per batterie interne

In un sistema UPS in parallelo, l'impedenza dei percorsi di bypass deve essere controllata. Quando si opera in modalità bypass, la condivisione del carico in parallelo è determinata dall'impedenza totale del percorso di bypass, che include i cavi, il quadro elettrico, il commutatore statico e la configurazione dei cavi.

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • I cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • I cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS di un sistema con singola rete di alimentazione.
  • È necessario seguire le raccomandazioni per la configurazione dei cavi.
  • La reattanza della configurazione delle sbarre nel commutatore di bypass/ingresso e uscita deve essere la stessa per tutti gli UPS.
La mancata osservanza delle raccomandazioni di cui sopra potrebbe causare una condivisione irregolare del carico in modalità bypass e un sovraccarico dei singoli UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.