990-91315A-005

Anschließen der Leistungskabel

  1. Entfernen Sie die Abdeckung über der PE-Schiene
  2. Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.
  3. Bringen Sie die Abdeckung über der PE-Schiene wieder an.
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Für einfachen Netzanschluss: Schließen Sie die Eingangskabel aus der Netzeinspeisung an.
    • Für zweifachen Netzanschluss: Schließen Sie die vom Netz kommenden Bypass-Kabel an.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Für einfachen Netzanschluss:: Schließen Sie die USV-Eingangskabel an.
    • Für zweifachen Netzanschluss: Schließen Sie die USV-Bypasskabel an.
  6. Schließen Sie die USV-Ausgangskabel an.
  7. Schließen Sie die von der Last kommenden Kabel an.
  8. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Zugentlastungen links, oben und unten im Wartungs-Bypass-Panel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?