990-91315B-031

Anslut kraftkablarna

  1. Ta bort skyddet från PE-samlingsskenorna.
  2. Anslut PE-kablarna till PE-strömskenan.
  3. Sätt tillbaka skyddet på PE-samlingsskenan.
  4. Gör ett av följande:
    • För enkel nätmatning: Anslut ingångskablarna från huvudmatningen.
    • För dubbel nätmatning: Anslut bypasskablarna från huvudmatningen.
  5. Gör ett av följande:
    • För enkel nätmatning: Anslut UPS-ingångskablarna.
    • För dubbel nätmatning: Anslut UPS-bypasskablarna.
  6. Anslut UPS-utgångskablarna.
  7. Anslut lastkablarna.
  8. Fäst signalkablarna med kabelband (medföljer inte) till kabelavlastningen på vänster sida, toppen och botten av bypasspanelen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?