990-91315A-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας

  1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον αγωγό PE.
  2. Συνδέστε τα καλώδια PE στον αγωγό γείωσης προστασίας (PE).
  3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον αγωγό PE.
  4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια εισόδου από την τροφοδοσία.
    • Για διπλή ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης. από την τροφοδοσία.
  5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια εισόδου του UPS.
    • Για διπλή ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης του UPS.
  6. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου του UPS.
  7. Συνδέστε τα καλώδια φορτίου.
  8. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (δεν παρέχονται) στα ανακουφιστικά καλωδίων στην αριστερή, επάνω και κάτω πλευρά του πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;