990-91315-028

Подключение силовых кабелей питания

  1. Снимите крышку с шины PE.
  2. Подключите провода PE к шине PE.
  3. Установите крышку шины PE на место.
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Для одиночного ввода питания: Подключите входные кабели от электросети или энергосистемы общего пользования.
    • Для двойного ввода питания: Подключите кабели байпаса от электросети.
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Для одиночного ввода питания: Подключите входные кабели ИБП.
    • Для двойного ввода питания: Подключите кабели байпаса ИБП.
  6. Подключите выходные кабели ИБП.
  7. Подключите кабели нагрузки.
  8. Прикрепите кабели с помощью кабельной стяжки (не входит в комплект) к фиксатору кабеля с левой стороны, сверху и снизу на панели сервисного байпаса.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?