Información general de sistema en paralelo
MIB | Disyuntor de entrada de la red eléctrica principal |
BIB | Disyuntor de entrada de derivación |
UIB | Interruptor de entrada de la unidad |
SSIB | Interruptor de entrada del conmutador estático |
UOB | Interruptor de salida de la unidad |
UOB ext. | Disyuntor de salida de unidad externo |
MBB | Conmutador de derivación de mantenimiento |
MBB ext. | Disyuntor de derivación de mantenimiento externo |
SIB | Disyuntor de aislamiento del sistema |
BB | Disyuntor de batería |
La impedancia de las vías de derivación debe controlarse en un sistema SAI en paralelo. Con funcionamiento en modo de derivación, la distribución de carga en paralelo se determina por la impedancia total de la vía de derivación, compuesta de cables, aparamenta eléctrica, conmutador de derivación estática y disposición de los cables.
AVISO |
---|
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar un reparto de carga correcto de la carga
en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo, se
aplican las siguientes recomendaciones:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|