990-5995B-024

Transfira um nobreak singelo do modo normal para o modo de bypass estático

  1. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor desligado.

    O nobreak passa do modo normal para o modo de bypass estático sem interrupção da carga.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?