990-5995B-024

Localização dos disjuntores

Nobreak de 60 a 100 kVA para baterias externas

 

Nobreak de 120 a 160 kVA para baterias externas

Nobreak de 200 kVA para baterias externas

Vista frontal do nobreak de 60 kVA para baterias internas

Vista frontal do nobreak de 80 kVA para baterias internas

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.