990-5995B-024

Configurar os Contatos de entrada e relés de saída

  1. Na tela inicial do display, selecione Configurações > Config. avançadas > Contatos e relés.
  2. Ative ou desative os seguintes recursos:
    • Status disjuntor bat externo

    • Trip do disjuntor da bateria

    • Backfeed no bypass

    • Status do MBB externo

  3. Toque na seta para baixo e defina a função para cada um dos relés de saída configuráveis. Escolha entre:
    • Desativar

    • Alarme comum

    • Em operação normal

    • Na bateria

    • Bypass estático

    • Bypass de manutenção

    • Output overload (Sobrecarga na saída)

    • Ventilador inoperante

    • Bateria inoperante

    • Bateria desconectada

    • Tens da bateria baixa

    • Entrada fora de tol.

    • Bypass fora de tol.

    • EPO ativo

  4. Toque na seta para baixo e defina a função para cada um dos contatos de entrada configuráveis. Escolha entre:
    • Desativar

    • INV ON

    • INV OFF

    • Bateria inoperante

    • Genset ligado

    • Alarme personaliz. 3

    • Alarme personaliz. 4

    • Desativar ECO

    • INV OFF forçada

  5. Toque em Salvar configurações.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.