990-5995B-024

Definir as Configurações do nobreak

AVISO
risco de dano ao equipamento
Apenas funcionários treinados que tenham realizado treinamento pode realizar modificações nos parâmetros do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Na tela inicial do display, selecione Configurações > Config. avançadas > Config. do sistema.
  2. Definir modo do sistema. Escolha entre:
    • Escolha o modo ECO para usar modo de bypass estático como modo de operação preferido.
    • Escolha modo único para um nobreak singelo.
  3. Toque em Salvar configurações.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.