990-5995B-024

Transfira um sistema paralelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Para isolar completamente os nobreaks, todos os disjuntores upstream (Disjuntor de entrada de rede elétrica MIB, Disjuntor de entrada do bypass BIB e Disjuntores de isolamento do sistema SIB) deve estar na posição OFF (aberta).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor desligado > Paralelo desligado.

    Todos os nobreaks mudam para o modo de bypass estático.

  2. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção externo (Ext. MBB) na posição ON (fechada).

    Agora, a carga é fornecida através do disjuntor externo do bypass de manutenção.

  3. Coloque os disjuntores da bateria BB de todos os nobreaks na posição OFF (aberta).
  4. Coloque os disjuntores de entrada de rede elétrica (MIB) e os disjuntores de entrada de bypass (BIB) de todos os nobreaks na posição OFF (aberta) se disponível.
  5. Coloque o Disjuntor de entrada da unidade (UIB) e os Disjuntores de entrada da chave estática (SSIB) de todos os nobreaks na posição OFF (aberta).
  6. Coloque os Disjuntores de saída de unidade (UOB) de todos os nobreaks na posição OFF (aberta).
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
  • Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.