990-5995B-024

EPO

Use o botão EPO apenas em caso de emergência.

Pode ser configurado, quando o botão do EPO for pressionado, o nobreak deve:

  • desative o retificador, inversor, carregador e bypass estático e pare de fornecer a carga imediatamente, ou

  • será transferido para o modo de bypass estático e continuará a alimentar a carga.

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O circuito de controle do nobreak permanecerá ativo após o EPO ter sido pressionado se a rede elétrica estiver disponível.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.