990-5995B-024

Substituição de uma sequência de bateria

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com baterias
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (desligado) antes de iniciar este procedimento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • A manutenção das baterias somente deve ser realizada ou supervisionada por funcionários qualificados especializados em baterias e nas precauções necessárias que devem ser tomadas. Mantenha funcionários não qualificados longe das baterias.
  • As baterias poderão explodir se forem descartadas no fogo.
  • Não tente abrir, alterar ou perfurar as baterias. O eletrólito liberado é nocivo para a pele e os olhos. Ele pode ser tóxico.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de dano ao equipamento
  • Ao substituir módulos de baterias, sempre substitua os mesmos módulos de bateria e sempre substitua toda a sequência de bateria (quatro módulos de baterias).
  • As baterias não devem ser armazenadas por mais de seis meses devido ao requisito de recarregamento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (desligado).
  2. Remova a placa da parte frontal dos módulos de bateria.
  3. Desconecte o terminal das baterias da parte frontal do módulo de bateria.
  4. Remova o parafuso da alça do módulo de bateria e erga a alça.
  5. Remova o módulo de bateria do nicho com cuidado.
  6. Repita para todos os módulos de bateria na sequência de bateria. Uma fila é uma sequência de bateria.
  7. Empurre a unidade de bateria de reposição para dentro do nobreak.
  8. Baixe a alça do módulo de bateria e fixe-a na prateleira com os parafusos.
  9. Conecte os terminais elétricos à parte frontal dos módulos de bateria.
  10. Recoloque a placa da frente dos módulos de bateria.
  11. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição ON (ligado).
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.