990-5995B-024

Transfira um sistema paralelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal

  1. Verifique se:
    1. Todos os disjuntores upstream (Disjuntor de entrada de rede elétrica MIB, Disjuntor de entrada do bypass BIB e Disjuntores de isolamento do sistema SIB) estão na posição OFF (aberta).
    2. Todos os disjuntores de nobreak (Disjuntor de entrada da unidade UIB, Disjuntor de entrada da chave estática SSIB e Disjuntor de saída de unidade UOB) e o Disjuntor de saída de unidade externo Ext. UOB estão na posição ON (fechada).
    3. Os disjuntores da bateria BB estão na posição DESLIGADO (aberta)
  2. Coloque o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) e os Disjuntores de saída de unidade (UOB) de todos os nobreaks na posição ON (fechada).
  3. Coloque os disjuntores de entrada de bypass (BIB) e os Disjuntores de entrada da chave estática de todos os nobreaks na posição ON (fechada).

    Aguarde cerca de 20 segundos até que os LEDs de bypass fiquem amarelos.

  4. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção externo (Ext. MBB) na posição OFF (aberta).
  5. Coloque os disjuntores de entrada de rede elétrica (MIB) e os Disjuntores de entrada da unidade (UIB) de todos os nobreaks na posição ON (fechada).

    Quando o LED do inversor fica verde estável, o sistema paralelo se transfere automaticamente do bypass estático para o modo normal.

  6. Coloque os disjuntores da bateria de todos os nobreaks na posição LIGADO (fechada).

    Os LEDs das interfaces de usuário mostram o seguinte:

    Agora, o sistema paralelo está no modo normal.

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.