990-5995B-024

Definir as Configurações da bateria

  1. Na tela inicial do display, selecione Configurações > Config. avançadas > Config da bateria e defina as seguintes configurações:
    1. Nº de strings de bateria: Defina o número de sequências de bateria na solução de bateria.
    2. Blocos de bat por string: Defina o número de blocos de baterias em uma sequência de bateria.
    3. Capacidade bloco de bat (Ah): Defina a capacidade nominal do bloco de bateria.
    4. Recarga periódica (M): Defina o intervalo em meses para mudar de carga de flutuação para aumentar a recarga.
  2. Toque na seta para baixo e complete as seguintes configurações:
    1. Corrente máxima de carga: Escolha um valor entre 0,05 e 0,15 C.
    2. Tensão de flutuação (V): Selecione um valor entre 2,20 e 2,29.
    3. Tensão de equalização (V): Defina o limite superior para a tensão de recarga de uma célula de bateria. Escolha um valor entre 2,30 e 2,40.
    4. Duração da recarga (minutos): Defina a duração da recarga. Selecione um valor entre 0 e 999 minutos.
  3. Toque na seta para baixo e complete as seguintes configurações:
    1. Compensação da temp. de flut: Escolha um valor entre 0,000 e 0,007 V/°C por célula.
  4. Toque em Salvar configurações.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.