990-5995E-006

Transferir un SAI unitario del modo normal al modo en derivación estática

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor desactivado.

    El SAI pasa del modo normal al modo en derivación estática sin interrupciones en la carga.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.