990-5995B-024

Inicializar e adicionar um nobreak a um sistema paralelo em operação

Use este procedimento para inicializar um nobreak e adicioná-lo a um sistema paralelo em operação.

IMPORTANTE: Antes de um nobreak poder ser adicionado a um sistema paralelo, o sistema paralelo deve ser configurado pela Schneider Electric.

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Certifique-se de que o Disjuntor de saída de unidade (UOB), o Disjuntor de entrada de rede elétrica (MIB) e o Disjuntor de entrada de bypass (BIB) do nobreak estejam na posição OFF (aberta) antes de conectar os cabos de energia ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. No novo nobreak, verifique se:
    1. Todos os disjuntores de nobreak (Disjuntor de entrada da unidade UIB, Disjuntor de entrada da chave estática SSIB e Disjuntor de saída de unidade UOB) e o Disjuntor de saída de unidade externo Ext. UOB estão na posição OFF (aberta).
    2. Os disjuntores da bateria BB estão na posição OFF (aberta).
  2. Coloque o disjuntor de saída de unidade externo (UOB) do nobreak na posição ON (fechada).
  3. Coloque o disjuntor de entrada de rede elétrica MIB e o disjuntor de entrada de bypass BIB do nobreak na posição ON (fechada).
  4. Coloque o Disjuntor de entrada da unidade (UIB), o Disjuntor de bypass estático (SSIB) e o Disjuntor de saída da unidade (UOB) do nobreak na posição ON (fechado).

    Quando o LED do inversor fica verde estável, o nobreak se juntou ao sistema paralelo em execução.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  5. Coloque o(s) disjuntor(es) de bateria BB do nobreak na posição ON (fechada).
  6. Verifique o compartilhamento de carga correto entre as unidades de nobreak paralelo.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.