990-5995E-019

정상 모드에서 스태틱 바이패스 모드로 단일 UPS 전환

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Control(제어) > Inverter OFF(인버터 꺼짐)를 선택합니다.

    UPS는 부하를 중단하지 않고 정상 모드에서 스태틱 바이패스 모드로 전환합니다.

    사용자 인터페이스의 LED는 다음과 같이 표시됩니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.