990-5995B-024

Transfira um nobreak singelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção

  1. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor desligado.
  2. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição ON (fechada).

    Agora, a carga é fornecida através do disjuntor do bypass de manutenção.

  3. Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição OFF (aberta).
  4. Coloque o disjuntor de entrada da unidade UIB na posição OFF (aberta).
  5. Coloque o Disjuntor de entrada da chave estática SSIB na posição OFF (aberta).
  6. Coloque o disjuntor de saída da unidade UOB na posição OFF (aberta).
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
  • Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.