990-6538F-023

Kople til PBUS-kablene

MERK: Ikke kople til PBUS-kablene til nettverket. Tilkoplingen er ikke beregnet for nettverkskopling og kan føre til at nettverket ikke fungerer.
  1. Kople de inkluderte PBUS 1-kablene (hvite) og PBUS 2-kablene (røde) til PBUS-portene på UPS-enhetene.
  2. Monter termineringspluggene (T) i de ubrukte kontaktene.

    Eksempel på et system med tre UPS-enheter i parallell uten RIM

    Eksempel på et system med tre UPS-enheter i parallell med RIM

    MERK: Hvis RIM er til stede, skal PBUS-kablene mellom de to intelligensmodulene i én UPS (uthevet i grønt) hentes fra det redundante intelligensmodulsettet SP3OPT001.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.