990-6538F-023

Kople strømkablene til UPSen med én intern lastbryter

LES DETTE
FARE FOR SKADE PÅ UTSTYRET
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
  • Alle bypasskabler må ha samme lengde for alle UPS-enheter.
  • Alle utgangskabler må ha samme lengde for alle UPS-enheter.
  • Alle inngangskabler må ha samme lengde for alle UPS-enheter (kun nødvendig i systemer med enkel forsyningskilde).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
  1. Kun for to forsyningskilder: Fjern krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde.
    MERK: Ta vare på krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde. De kreves ved testing under oppstart av UPSen.

    UPS vist forfra

  2. Kople til strømkablene i beskrevet rekkefølge.
    1. Kople til PE-kablene.
      MERK: Jording-/PE-tilkoblingen må være generell for alle UPS-enhetene i parallellsystemet.
    2. Kople til inngangskablene (L1, L2, L3, (N)).
    3. Kun for to forsyningskilder: Kople til bypasskablene (L1, L2, L3, N).
    4. Kople til utgangskablene (L1, L2, L3, N).
    5. Kople til DC kablene (DC+, DC–).

    Enkel forsyningskilde

    To forsyningskilder

  3. Sett det bakre panelet til UPSen på plass igjen.

    Vist bakfra

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.