Tilbakematingsvern
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Obligatorisk tilbakematingsvern på bypass må
implementeres med installasjon av oppstrøms frakoblingsenhet
med shuntutløser eller underspenningsutløser koblet til
UPSen. Se diagrammer og instruksjoner nedenfor.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Installasjon av tredjeparts tilbakematingsvern
Koble shuntutløseren på frakoblingsenheten og meldekontakten til UPSen som vist nedenfor. Bruk doble isolerte kabler. Shuntutløseren på frakoblingsenheten må være klassifisert for 24 VDC nominelt, innkobling maks. 20 W. Ledningen som forsyner shuntutløseren må være en kledningskabel som er klassifisert til 600 VAC. Kablene må være dimensjonert etter spenningsfallet til kabelen og anbefalingen til produsenten av shuntutløseren.
885-92858 (følger med UPSen) må være synlig plassert ved oppstrøms-frakoblingsenheten for bypass.
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis tilbakematingsvern ikke er en del av standardoppsettet,
må en automatisk isolasjonsenhet (Schneider Electric tilbakematingsvern
eller en annen enhet, for eksempel en frakoblingsenhet eller kontaktor
med utløserfunksjon som møter kravene i IEC62040-1 eller
5. utgave av UL1778, avhengig av hvilken standard som gjelder i ditt
område) installeres for å forhindre farlig spenning eller
energi i inngangsterminalene på isolasjonsenheten. Enheten må
klassifiseres og kontrolleres i henhold til spesifikasjonene i denne
manualen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Når UPS-inngangen er tilkoplet gjennom eksterne isolatorer som, ved åpning, isolerer den nøytrale, eller når den automatiske tilbakematingsisolasjonen leveres eksternt til utstyret, eller er tilkoplet et IT-strømfordelingssystem, må brukeren feste en merkelapp på alle UPS-inngangsterminaler. Merkelapper må også festes på alle primære strømisolatorer installert eksternt i forhold til UPS-området, og på eksterne tilgangspunkter mellom slike isolatorer og UPS-systemet. Merkelappene skal vise følgende tekst (eller tilsvarende på et språk som brukes i det landet der UPS-systemet er installert):
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Fare for spenningstilbakemating. Før arbeid utføres
på denne kretsen: Isoler UPS-systemet og kontroller om det finnes
farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende
jordingen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
UPS og tredjeparts tilbakematingsvern (UVR-utløser) – enkel forsyningskilde

FARE