990-6538F-023

Plasser UPSen

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
UPSen må sikres mot bevegelse. Når UPSen er på den endelige plasseringen, installer de fremre og bakre transportbeslagene på UPSen på nytt og monter dem på gulvet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Dytt UPSen til den endelige posisjonen.
  2. Bruk en skiftenøkkel til å senke de fremre og bakre føttene på UPSen til de når gulvet. Hjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
  3. Installer det fremre transportbeslaget på UPSen igjen og monter det til gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre beslaget er ø10 mm. Det kreves M8-maskinvare i styrkeklasse 8,8.
  4. Installer det bakre transportbeslaget på UPSen igjen og monter det til gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre beslaget er ø10 mm. Det kreves M8-maskinvare i styrkeklasse 8,8.

    Vist bakfra

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.